Omron

FAQ

ペアリング

データ転送

製品の購入

Starter Kit

ペアリング

Qペアリング方法について

A電池を入れると自動的にペアリングが始まります。
もし御社サービスがPINコードを必要とするなら、6桁のPINコードを入力することでペアリングが完了します。
詳しくはこちらをご確認ください。

QPINコードの入手方法について

A6桁のPINコードは血圧計の背面に記載しています。
例:PIN:123456

Qペアリングが切れてしまった際の対処法について

A一旦血圧計の電池を外し「測定/停止」ボタンを2,3回押してください。その後、再度電池を入れてペアリングを行ってください。

データ転送

Qメモリに格納された、複数の未転送測定データはどのように転送されますか

AFirst In First Out(FIFO)式に古いものから転送されます。
Bluetooth SIGの「Blood Pressure Service」使用に従っています。

Q測定データ転送中にエラーとなった場合、再度転送されますか

A転送されます。未転送データは全て、再接続のタイミングで転送されます。
しかし、未転送データが100を超える場合、101以前の古いデータは順次削除されます。

Q測定データの再転送は可能ですか

A再転送はできません。

Q複数の未転送測定データのなかから、いずれかを転送することは可能ですか

A選択して転送することはできません。未転送データは全て同時に転送されます。

製品の購入

Q購入が可能な国を教えてください

A詳しくはこちらをご確認ください。

Starter Kit

QサポートしているOSとスマートフォン機種について

A接続検証済み スマートフォンリスト」を参照してください。

Qサンプルアプリのソースコードを私のアプリケーションに変換することはできますか

A可能です。詳細は「LICENCE.txt」を参照してください。

Q製品がなくてもStarterKitを入手できますか

Aできません。製品を購入後にご依頼ください。

Q“the Communication Specification for developers”には何が含まれていますか

ARelevant standards、brief communication sequence、BLE使用のセッティングデータ 等